This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:400V 直流电表

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/738033/webench-tools-meter-400v-dc

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

您知道吗、有什么仪表可以读取400V 直流电压。

和30安培电流?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    对于400V 直流电、这相对简单。 大多数万用表应该能够做到这一点。 例如、Fluke 45能够测量高于400V DC 的电压。
    30A 电流有点棘手、因为 Fluke 45只能处理10A 电流。 为了测量该值、我们通常使用分流电阻器将电流转换为电压、然后使用万用表测量电压。 例如、对于1Mohm 分流电阻器、每个 mV 意味着1A。 我们在实验室中使用该分流电阻器来测量高达30A 的电流。
    www.keysight.com/.../30-a-current-shunt
    如果您需要任何其他信息、请告诉我。
    谢谢。
    必应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好、感谢您的回答。 我对此表示赞赏。

    但问题是、我需要将电压和电流值连接(发送通信)到微控制器(launchpad f28377s)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

     我不是 LaunchPad 的专家、我必须在这方面寻求更多帮助。

     如果 LaunchPad 具有其自己的 A/D 转换器、您只需直接通过 LaunchPad 测量电压和电流。

     对于电压、您可以分压到低电压范围、A/D 应该能够读取它。

     对于电流、您可以像我提到的那样使用电流分流器、A/D 也应该能够读取它。

    必应