This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01214:有关 ADS8688和 TIDA-01214参考板的问题

Guru**** 2584915 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, TIDA-01214, ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/738338/tida-01214-question-about-ads8688-and-tida-01214-reference-board

器件型号:TIDA-01214
主题中讨论的其他部件:ADS8688ADS8688A

早上好
我是一名意大利工程师、我正在为一家管理公司开发数据采集系统
废水处理厂。 我需要从模拟传感器采集数据、您的 ads8688 ADC 就像这样
非常适合我的应用。 我已检查您的站点并找到您的参考设计电路板。 我的目的
是将该板集成到我正在开发的器件中、该器件使用 ARM cortex CPU 板
SPI 接口、并使用我的传感器对其进行测试。
 
我的问题是:
您的板以某种方式提供、我可以使用其中一个、
或者、我必须使用我可以从您的网站下载的参考文件自行构建一个?


非常感谢你的帮助。
此致。
Mauro Pagliella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mauro、您好、感谢您关注德州仪器和我们的 TI 参考设计。 我将向我们在印度的电网基础设施团队提出您的问题、看看是否有可用的 TIDA-01214电路板。 根据我们的 TI 设计策略、只有在某些情况下、我们才会为客户提供 TI 参考设计硬件。 硬件旨在验证设计概念、并以设计指南的形式提供实际测试结果。 虽然我们不提供硬件、但我们为客户提供必要的设计文件(原理图、光绘文件、BOM、层图)、以便您自己构建设计。

    请给我们1-2个工作日来回复、我们将向您回复并提供答案。 再次感谢您关注德州仪器。

    此致、
    J.富里洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mauro Pagliella

    感谢您关注 ADS8688和 TIDA-01214。

    我研究了我们如何支持这一要求。

    出于测试目的、如果您不需要隔离、可以考虑订购 ADS8688 EVM。

    如果您希望使用 TIDA-01214、最快的方法是订购并组装电路板。 我们不提供 TI 设计的库存、也可能无法提供评估板。

    TIDA-01214可连接到 TI 评估平台。 如果您有 ARM 主机、则可以避免订购和组装连接器、从而节省成本。

    TI.com 上提供了构建电路板所需的所有信息和数据。

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、先生。

    非常感谢您的观看和播放。

    只是一个澄清。 您写了"... 最快的方法是订购和组装电路板..." 您是说可以订购组件还是 PCB?

    如果是这种情况、您能否告诉我 PCB 参考代码是什么?

    非常感谢你的帮助。

    此致

    Mauro Pagliella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mauro Pagliella
    问候你。
    如果答案让您感到困惑、我会道歉。
    我们提供了 Altium 数据库、光绘和 BOM、您可以使用这些数据库来订购和构建使用第三方或自己的电路板。
    此外、我建议订购 ADS8688 EVM、以防您有兴趣使用带 SPI 接口的 ARM cortex CPU 板评估 ADC 性能。
    谢谢
    Sreenivasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    感谢您的澄清。

    我需要从模拟传感器采集数据。 我的一些传感器提供的输出信号范围为-2000mV、... 、+2000mV、

    而其他电流提供的电流范围为4mA,... 20 mA。

    我不是一名硬件专家、但在我看来、您的 TIDA-01214板似乎可以从我的传感器获取信号。  

    您认为 ads8688 EVB 会更好吗?

    非常感谢你的帮助。

    此致

    Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mauro

    推荐的方法是构建电路板并连接到您拥有的 ARM 主机。

    对于您正在寻找的信号输入、ADS8688A 将是更合适的选择。

    如果您希望使用 信号输入快速评估 ADC 的性能、使用 EVM 将会更好、更快速。

    http://www.ti.com/tool/ads8688aevm-pdk

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    非常感谢您的建议、他们对我非常有帮助。

    非常感谢。

    此致

    Mauro