This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56428:Webench 错误

Guru**** 2948430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/738069/webench-tools-tps56428-error-in-webench

器件型号:TPS56428

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我们在设计中使用了 TPS56428器件、以便从5V 输入生成4.2V 输出、并且工作正常。

但是、如果我在 Webench 工具中进行检查、则会弹出以下错误。 请帮我解决这个问题。

错误:

很抱歉、由于以下原因、我们找不到符合这些要求的解决方案:
计算出的占空比超出限制

此致、

Abhilash G

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhilash、

    我们将对此进行研究、并将很快就此向您回复。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash、

    数据表中提到、建议的最大工作占空比为65%。 我们将其用作工具中的保守限值。

    谢谢、

    Kiran Kumar