This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54350:否

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/737873/webench-tools-tps54350-no

器件型号:TPS54350

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您能否向我发送使用 tps54350 IC 的5V 和2A 输出9V 至20V 输入电压稳压器的原理图。  没有使用此 IC 的 webench 电路原理图进行调节。 如果可以、请向我发送上述电压和电流值的原理图。