This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9484:PMP9484

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/737326/pmp9484-pmp9484

器件型号:PMP9484
主题中讨论的其他器件:LM5122

大家好、我可以看到用于驱动步 Pup 的 NMOS CSD18501 (Q1)与负偏置搭配使用。 就是这样

对吧?  反向二极管将会将电流 I thwn 传输到 Stepup 的第二个相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zacharias、

    Q1由正电压驱动。 LM5122具有一个在 SW 节点上浮动的高侧驱动器。

    谢谢、

    Garrett