请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP11208 主题中讨论的其他器件: TPS53661
工具/软件:WEBENCH设计工具
需要设计信息、才能在电压为0.9V 时在220-250A 区域供电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yohan、
您可以从 PMP11208文件夹下载光绘文件和其他设计信息。 http://www.ti.com/tool/PMP11208
如果您向下滚动页面、您将找到一个名为 Design Files 的块、您可以在其中下载这些文件。
我们目前不支持 WEBENCH 中的 TPS53661高电流多相控制器。 很抱歉。
TI 参考设计更好地支持这些产品类型。 您可以在此处找到此器件的可用参考设计。 http://www.ti.com/product/TPS53661/toolssoftware
此致、
Gerold