This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS25926:TPS25926

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS25926

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/735278/tina-spice-tps25926-tps25926

器件型号:TPS25926
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 TPS259260进行设计、但找不到该器件的 SPICE 模型。

我在这个论坛上搜索过、似乎我需要一个未加密模型的 NDA 编号。

但我的问题是、我有几个不同的器件、它们都需要 SPICE 模型。 我是否需要多次应用。

另一个问题是、有些器件甚至没有 SPICE 模型。 我如何提前知道是否有 SPICE 模型?

我在英国、我是否应该联系当地的销售支持人员来处理这些问题?  

感谢你的任何帮助。

Claire

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Claire、

    专门针对该器件、您可以在以下位置找到 SPICE 模型: www.ti.com/.../toolssoftware

    此外、可以使用以下链接找到所有 SPICE 模型。

    如果模型不存在、您可以在相应的器件论坛上发帖。 产品团队将评估该请求、如果认为适合开发、我们将为其创建一个模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    感谢您的回复。 我想我应该强调的是、我需要找到一个未加密的 SPICE 模型。

    您提供的链接是加密的 pspice 模型。 但除了 PSpice、我无法将其与其他 SPICE 仿真器配合使用。

    Claire
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claire、

    目前、我们没有发布某些未加密模型的权限。 我将检查我们是否可以放宽此器件的要求、并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claire、

    我有选择地发布 TPS25926的权限。 请访问此链接并在此处提交您的申请。 使用电子邮件或电话选项。

    www.ti.com/.../call-ti-support