This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DS99R104:DS99R104参考设计

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/737449/webench-ds99r104-ds99r104-reference-design

器件型号:DS99R104

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

17针锁未接收到 Sony 的光驱芯片(CXA3856)、顺便说一下、原理图是否正确会影响什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 R104 d/s page15、引脚17输出为锁定指示。 您与索尼的联系意味着什么?
    2.请跟进并参阅。 设计和电路板系统设计请求时、您可以更加关注:a.电源滤波器设计、尤其是模拟电源引脚;b.控制引脚 P43/p48/P1设计、请参阅 d/s 页面14、其中包含功能说明、您可以查看。


    此致、
    Steven