This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST 无法检测到朝向它的物体

Guru**** 2952570 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736857/awr1443boost-is-not-able-to-detect-objects-coming-towards-it

主题中讨论的其他器件:AWR1443BOOST、 AWR1443

您好!

AWR1443Boost EVM 无法检测到正在靠近它的人、但能够非常清楚地检测到同一人正在离开它。 人类面向雷达的一面是相同的。 是否需要在 EVM 中进行任何调优或配置更改。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雷达静止不动
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    机器人家伙、

    您可能需要查看正在使用的配置文件、并且可能需要修改发送到 AWR1443的 CLI 命令。 请随时查看 TI Resource Explorer 上的感应估算器工具、以便您可以根据目标场景定制配置文件。

    此致、
    Kyle