This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS22959:将 PSPICE 模型导入 TINA、获取"无效器件:$CDNENCSTART。 行:#51"错误

Guru**** 2588415 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS22959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736363/tina-spice-tps22959-import-pspice-model-into-tina-got-invalid-device-cdnencstart-line-51-error

器件型号:TPS22959
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

请向我发送 TPS22959的 Tina-SPICE 模型

我尝试将下载的 pspice 模型导入到 TINA 中。 但获得了"无效器件:$CDNENCSTART。 行:#51"错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    您正在尝试在 TINA 中导入加密的 PSpice 模型、因此您收到错误"Invalid device:$CDNENCSTART。 第51行"。
    遗憾的是、现在我们没有该部件的 Tina 模型。 您可以在以下链接中搜索具有 Tina 模型的类似器件
    ti.com/spicerack

    谢谢、
    手动