请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01580 主题中讨论的其他器件: AFE4900
大家好、实际上我想在 印度制造 TIDA-01580板 、但制造商 无法设计该板、并说明 AFE4900采用非常小的封装、无法制造的原因。 请告诉我如何开发该电路板、因为我需要对应用进行测试。 此外、我可以从任何地方获取该板吗?
提前感谢
Hemant
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、实际上我想在 印度制造 TIDA-01580板 、但制造商 无法设计该板、并说明 AFE4900采用非常小的封装、无法制造的原因。 请告诉我如何开发该电路板、因为我需要对应用进行测试。 此外、我可以从任何地方获取该板吗?
提前感谢
Hemant