This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8606:定制所需的设计计算

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736799/pmp8606-design-calculation-needed-for-customization

器件型号:PMP8606

 此设计是否适用于汽车环境?

我需要计算和公式来根据我的要求调整输入输出值。 我在该链接上未找到此设计的任何技术文档。

原理图中给出的输入值为300至700伏。 我能否修改此项以使设计在18V 至120VDC 输入下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Annamalai、您好。 感谢您关注德州仪器。 您的查询已转发给我们在达拉斯的电源设计系统团队。 我注意到您有两个具有相同问题的独立 E2E 主题。 因此、我将保持其中一个打开、另一个关闭。 在接下来的1-2个工作日内、您应该会听到另一个活动线程的声音。 此致、J. Fullilove