This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00376:压电弯头

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736005/tida-00376-piezo-bender

器件型号:TIDA-00376

是否可以从本参考设计中使用的 PUI 获取与压电弯管配合使用的电室3D 模型?

谢谢

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔

    我们没有可用的腔室3D 模型。  看来,PUI 可能已经停止了这个特定的处理室。  在原理图中、器件型号为 at 5205-TT-R  PUI 显示的是类似的 at 5210-TT-R。  请直接联系 PUI、因为 PUI 可能能够提供您要查找的信息、或者至少提供有关合适更换的信息。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将联系 PUI。 非常感谢。

    Miguel