This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01541:TIDA-01541:AMC1311的 VDD1电源电压错误

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01541, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736396/tida-01541-tida-01541-amc1311-has-wrong-supply-voltage-for-vdd1

器件型号:TIDA-01541
主题中讨论的其他器件:AMC1311

在 TIDA-01541中、AMC1311DWVR 器件在 VDD1上具有3.3V 电压。 根据数据表、AMC1311B 器件可以使用3.3V、但基本 AMC1311要求 VDD1使用5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    感谢您将此事告知我们。 同时、您可以使用 AMC1311B 或将 TLV70450用于 U23。 也相应地调整 R106。

    此致、
    Pawan