This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110枚举为 Stellaris 器件固件升级、

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736540/xds110-enumerates-as-stellaris-device-firmware-upgrade

您好!

我们购买了两个 XDS110仿真器来调试 AM57xx 和 AWRxx 器件、
在两个仿真器中、一个仿真器作为 XDS110器件进行了正确枚举、但另一个仿真器
枚举为"Stellaris 器件固件升级"。
请告诉我、在这种情况下应该做些什么才能正确枚举为 XDS110。

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paddu、

    有趣。 您的调试探针之一似乎是空白的-即、它未在出厂时编程-或有缺陷。

    请随时将其退回到您最初购买它的地方。

    但是、如果您想缩短停机时间、可以尝试从以下参考文献的步骤4开始更新固件(您的探头已处于 DFU 模式)。
    software-dl.ti.com/.../emu_xds110.html

    这是一种不违反保修的安全方法。

    过程完成后、请断开并重新连接器件、然后查看器件枚举是否正确。

    如果没有发生这种情况、请尝试按照下一节重要备注中显示的步骤更新其引导加载程序:
    software-dl.ti.com/.../emu_xds110.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔