This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4435:PMP4435砖型的尺寸

Guru**** 2911100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP4435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736031/pmp4435-size-for-pmp4435-brick

器件型号:PMP4435

大家好、

您能否为 PMP4435砖型提供尺寸?

我在 TI 设计文件夹中找不到?

请提供 TI 设计砖型尺寸,并可能提供可实现的最小尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!
    与 DOSA 相同、对于八砖尺寸、为58.4mm x 22.8mm x 11.3mm (2.30英寸 x 0.90英寸 x 0.44英寸)。