This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS613221AEVM:Tps6132221A

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/735542/webench-tools-tps613221aevm-tps6132221a

器件型号:TPS613221AEVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我想用 TPS613221A 制作 regülatör μ H Regülatör 您能帮我吗

输入电压:0.9-3.3V  输出电压:3.3V

输出电流:0.5A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TUNCAY、

    我们将在此查询中向您回复。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TUNCAY、

    请注意、在当前设计条件下、器件达到数据表中所示的0.75A 电流限值。

    谢谢、此致、
    阿图尔