This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54331:WEBENCH®︎工具错误 TPS54331DR 24V 至12V 3A 无法补偿

Guru**** 2767185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736007/webench-tools-tps54331-webench-tools-error-tps54331dr-24v-to-12v-3a-unable-to-compensate

器件型号:TPS54331

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当使用 WEBENCHRegistered工具模拟补偿数据时。存在错误:无法压缩。请帮助解决。

谢谢

以下链接:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

此致

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney、

    请您与我们分享您发现问题的确切设计、以便我们更好地了解。

    谢谢、此致、
    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cheney_Sun

    这已经在这里得到了解答: e2e.ti.com/.../735430

    我正在关闭此重复帖子。

    此致、
    模块