This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54331:WEBENCH®︎工具错误 TPS54331DR 24V 至12V 3A 无法补偿

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736010/webench-tools-tps54331-webench-tools-error-tps54331dr-24v-to-12v-3a-unable-to-compensate

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI EE:

             以下是其他相关问题:

            当使用10uF/25V MLCC 电容器 与两个100uF/25V AL 电容器并联时。如何使用 WEBENCHRegistered工具模拟补偿数据 并选择正确的补偿组件。

            谢谢

             此致

            Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cheney_Sun、您好!

    目前、仅某些器件可以在工具中添加两种不同类型的并联电容器。 TPS54331尚不支持此功能。 您始终可以将当前设计(包括现有补偿网络组件)导出到免费的 TINA-TI 仿真器中。 然后、您可以根据需要添加电容器、并测试启动、负载瞬态等各种测试台的仿真结果、以确保您的设计按预期工作。

    您可以使用设计顶部栏上的"SIM export"按钮导出到 TINA-TI。 希望这对您有所帮助。

    此致、
    模块