This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice:Tina.

Guru**** 2807425 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV3501, TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734364/tina-spice-tina

主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV3501TLV3502

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我无法将以下器件的宏模型下载到 TINA 工具中、如何将 TI 网站中的现有 p SPICE 模型转换为 TINA SPICE 模型。

请为以下器件提供 TINA SPICE 模型。

TPS621361

TPS259241DRCT

SN74LVC74APW

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujatha、

    对于 TPS621361、请使用 WEBENCH 转 TINA-TI 导出选项: http://www.ti.com/lit/pdf/slvmay6

    其他2种型号目前已加密。 我将检查并返回可执行的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujatha、

    我们已获得批准、可以选择性地发布 TPS259241。 请在 以下地址提交此器件的申请:www.ti.com/.../call-ti-support。 使用呼叫或电子邮件选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢你的答复。  

    我还需要一个 Spice 模型、即 TLV3502AIDCN。 在 TI 网站上尝试时、只有 TLV3501器件可用的型号。 但这两个器件都具有不同的引脚配置。

    谢谢、此致、

    Sujatha.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujatha、

    从行为模型的角度来看、这两种器件共享相同的模型。 我们不会在行为模型中对软件包进行建模。 您只需重复使用 TLV3501模型、这也是与 TLV3502链接的内容

    www.ti.com/.../toolssoftware