This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01605:1:3.9变压器零件号750343725 --替代零件号?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/735281/tida-01605-1-3-9-transformer-part-number-750343725----alternative-part-number

器件型号:TIDA-01605

您好!

我在查找该变压器时也遇到了问题。 在哪里可以找到它,Wurth Elektronic 是否提供了另一个器件型号??

提前感谢!

BR

Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    750343725是 Wurth 定制的部件。 请联系当地的 Wurth 销售团队、以便为您的设计实现相同的设计。

    谢谢

    此致

    Rama