This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2670:为什么 WEBENCH 电源架构中的可选器件受到限制?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/733927/webench-tools-lm2670-why-selectable-parts-are-restricted-in-webench-power-architect

器件型号:LM2670

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

客户询问以下问题。

 

我在 WEBENCH 中使用电源架构(带闪存插件的 Firefox)、我想使用 LM2670和其他几个特定的 TI 开关和稳压器为我的 PCB 设计设置电源树。 我可以设置源和负载并获得结果、但 WEBENCH 仅允许我从一小组可用器件中进行选择。 我想使用的器件似乎在 WEBENCH 中可用、因为我可以启动单个开关电源仿真、而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshwa、

    您能否分享电源架构设计并告诉我们哪些器件未显示。

    谢谢、此致、
    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    请进行更新。

    谢谢、此致、
    阿图尔