This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TPD4E05U06和 IEC61000仿真模型

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/735664/tina-spice-tpd4e05u06-and-iec61000-simulation-models

主题中讨论的其他器件:TINA-TITPD4E05U06

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

在我的应用中、我需要保护我的电路(~10MSPS 的 RS422串行通信)免受 IEC61000-4-2 (ESD)、IEC61000-4-4 (EFT)和 IEC61000-4-2 (浪涌)的影响。 为此、我选择 TPD4E05U06 IEC ESD 器件。 我可以在 TINA TI 中仿真该模块吗? 您是否有用于 IEC61000测试的仿真? (即使是部分测试也会帮助…μ s)。

Idan

 

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Idan、
    我们 不提供反映 ESD 行为的模型、主要是因为我们没有关于如何在 TINA 等 Spice 类型工具中准确模拟和仿真 ESD 事件的指南。

    在 Hyperlynx 等工具中有一个用于信号完整性仿真的 IBIS 模型。
     借助 S 参数模型、用户可以在 Keysight ADS 的 HSpice 等工具中仿真器件的传输线路负载效应。
    这两种型号 旨在反映  器件未通过 ESD 事件传导电流时信号路径上的器件负载。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John