This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS54531:SPICE 模型不能正常工作

Guru**** 2580885 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/735706/tina-spice-tps54531-spice-model-doesn-t-work

器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI 工程师:

我有一位客户想要在 TINA 中导入 TPS5453的 SPICE 模型、但他遇到了错误。 我自己导入、我再次收到相同的错误。 我想、链路已断开。 您可以修复.lib 文件吗? 或者您有什么建议吗? 我附加了错误消息。

非常感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    您尝试导入的模型已进行 pspice 加密。 因此、我们看到了误差。 您可以使用 webench 导出选项在 Tina 中进行仿真。

    谢谢、
    手动