This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23630:在热仿真中解释"LFM/LMM&quot

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/735196/webench-tools-lmr23630-explain-of-lfm-lmm-in-thermal-simulation

器件型号:LMR23630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队成员:

您能不能告诉我"LFM"和"LMM"之间的含义和区别。 在气流速度块中。

我在帮助文档中找不到它。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我们正在处理此查询、并将很快返回给您。

    谢谢、此致、

    S.Suganya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganya:
    非常感谢。 期待您的回复~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    LFM 表示线性英尺/分钟、LMM 表示线性仪表/分钟、这是气流速度的测量单位。

    谢谢、此致、

    S.Suganya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了~~

    非常感谢~