请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 工具/软件:WEBENCH设计工具
在使用 TLV62569的 Webench 上查看3.3V 转换器的解决方案时、我注意到可用解决方案的电阻比存在差异。 TLV62569、TLV62569P-DRL 和 TLV62569P-DDC 均显示442k/105k 的反馈分频器。 这样得出的比率为4.209:1、在数据表中规定的0.6V VFB 下、输出电压为3.12V。 数据表中没有提到会导致这种差异的 VFB 偏置电流、实际上、数据表中1.8V 输出的示例应用显示的分压器为200k/100k。
适用于 TLV62569A-DRL 和 TLV62569AP-DRL 的 Webench 解决方案显示了453k/100k 的分频器、其比率为4.5:1、这对于0.6V 基准和3.3V 输出是合理的。
数据表或 Webench 解决方案计算器中是否存在错误或遗漏?