This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4521:PSpice 模型问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/735508/tina-spice-ths4521-pspice-model-issue

器件型号:THS4521
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试模拟 THS4521、并且在尝试运行该器件时遇到错误。 我将 PSPICE Rev C 模型与 LTSPICE 配合使用。 通过使其自动生成、模型在进行分析时仍会抱怨以下问题:

错误:节点 U2:I0:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U2:I0:I21:1:RA
错误:节点 U2:I0:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U2:I0:I19:1:RA
错误:节点 U2:I0:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U2:I0:I19:1:RC

U2:i0:vprobe1b:缺失值、假设为0V @ DC
U2:i0:vprobe2b:缺少值、假设为0V @ DC
U2:i0:vprobe2a:缺少值、假定为0V @ DC
U2:i0:vprobe1a:缺失值、假设为0V @ DC
U2:i0:vprobe4:缺少值、假设为0V @ DC
U2:i0:i32:vprobe:缺少值、假设为0V @ DC

我看到另一个有关 TINA 模型的主题在使用单端电源时无法正常工作、并想知道这是否是问题的一部分。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    您选择 的工具的 EULA 禁止我们帮助解决  我们的模型问题。
    请考虑使用 TINA、这是一款可从以下 URL 下载的免费 Spice 仿真器:  
    http://www.ti.com/tool/tina-ti

    此致、
    John