This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM237:需要帮助添加更多模型

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM237, LM337-N, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/735392/tina-spice-lm237-help-needed-adding-more-models

器件型号:LM237
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM337-NLM337

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在 TINA 和 TI WEBENCH SpiceRack 器件模型搜索中使用了"查找组件"工具、这两个组件模型列表对我来说似乎是不同的。 我最近下载了 TINA、因此我无法想象我的程序是否过时。 我的问题是:是否有方法更新我在 TINA 程序中的组件列表? (例如、SpiceRack 列出了 LM237、但我无法使用"查找组件"工具找到它)。

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    请直接使用 TI.com 上显示的选项(与下面链接中显示的选项相同)。 这些是定期更新的版本。 TINA-TI 中内置的那些已经有一段时间没有更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我会回答一个问题:在我下载了模型的 zip 文件之一后、我会将其存储在哪里、以便我的程序识别已添加新模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需单击"Insert Macro"并指向要导入的 TSM 文件。 如果您不熟悉 TINA-TI、请考虑浏览下面的简短视频培训链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM337只有2个模型、两个链接都不会在下载时提供 TSM 文件(甚至不是 CIR/LIB/MOD)、即使我尝试使用"新宏向导"、它似乎也找不到它。 我正在特别查看"LM337-N 未加密 PSpice 瞬态模型"链接(我想从技术上讲、这是一个 LIB 文件)、但新宏向导应该会看到它不应该这么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我明白了。 该文件夹不可见、但我取出 LIB 文件并将其移动到桌面后、新宏向导就可以找到它、然后我就可以从那里使用"插入宏"。
    谢谢