This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01414:DSP 软件文件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/735349/tida-01414-dsp-software-files

器件型号:TIDA-01414

您好!

我们有兴趣将 TIDA-01414用作我们设计的参考。 我们将使用 Keystone 2 DSP。

根据参考设计文档、软件文件应可从产品页面下载。 它说

要下载软件文件、请参阅 TIDA-01414中的设计文件

资料来源: www.ti.com/.../tidud45.pdf

但产品页面中没有任何软件源的引用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、

    对于 DSP 支持、您需要与目录处理器团队进行交流。 我在这个主题上标记了它们。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、

    我认为提及要下载的软件文件可能只是某些文档模板的一部分。 我们从未打算在 TI.com 上提供 Dolby SW 供下载。 此类软件只能提供给经过验证的 Dolby 授权者。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    也就是说、这主要是放大器的参考设计。 如果您对 DSP 软件感兴趣、请联系您当地的 TI 销售人员进行讨论。 我们根本无法在论坛上讨论杜比内容。