This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:在哪里可以找到 TIDA-01505?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734864/tida-01505-where-can-i-find-the-tida-01505

器件型号:TIDA-01505

您好!

是否有办法将  TIDA-015005作为完全组装的电路板作为工程样片进行收购?  

此致。

Vlatko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlatko、

    遗憾的是、所有组装的电路板都已发货。 我们鼓励客户通过下载 Altium 设计文件来构建自己的电路板、网址为:

    此致、

    Xun