This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:如何在 TINA-TI 中运行仿真?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SM72442, MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734697/tina-spice-how-do-i-run-a-simulation-in-tina-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TISM72442MSP430F5132

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

请说明如何找到以下组件 MSP430F5132和 SM72442。

我看不到任何微控制器和直流/直流转换器。

请帮助您使用 TINA-TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony、
    您的目标是仿真 TINA-TI 中 MSP430和 SM7442的运行吗?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    TINA-TI 是一款模拟仿真器、因此您将无法在其中找到 MSP 模型。 您可以将 MSP 相关问题发布到此论坛: e2e.ti.com/.../

    此外、遗憾的是、我们也没有适用于 SM72442的模型。 为此、您可以将任何问题发布到此论坛: e2e.ti.com/.../196

    此外、作为供参考的版本、所有可用型号均可通过以下链接找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、John。

    或平台、我可以绘制电路并仿真完整的电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Anthony。
    如需更多信息、请参阅我的同事 Nikhil 的回复。
    John