This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00173:定制了 TIDA-00173的变压器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734639/tida-00173-customized-the-transformer-of-tida-00173

器件型号:TIDA-00173

您好!

美好的一天!

 我为   我的应用定制了 TIDA-00173的变压器:

  用于 IGBT 驱动器电源的4个独立输出  

GND_U VCC_U

GND_V VCC_V

3.GND_W VCC_W

4.GND_E VCC_E

一个风扇输出

5.GND_24 VCC_24

一  个用于 功能板的输出  

6.GND_FNC VCC_FNC

 AUX 的一个输出...

7.GND_AUX VCC_AUX

输入 电压为620VDC。

但遗憾的是、它在所有输出中都有非常大的尖峰。

因此我提出了一个想法,将电容器(10nF 1000V)从 HV+线圈引脚连接到输出中的所有接地引脚(总共6个电容器)。

这是另一个词

C1 (10nF 1000V)介于 +HV、GND_U 之间

C2 (10nF 1000V) 介于+HV、GND_V 之间

C3 (10nF 1000V) 在+HV、GND_W 之间

C4 (10nF 1000V) 在+HV、GND_E 之间

C5 (10nF 1000V) ,介于+HV,GND_FNC 之间

C6 (10nF 1000V) 介于+HV、GND_24之间

它运行良好、现在我的输出具有小尖峰、

所以,我的问题是:

1.在初级线圈和 所有次级线圈之间放置电容器是否有问题?

(如您所知,IGBT 驱动器的电源必须相互隔离),因此这些电容器会产生不良影响?

由于  它是定制变压器,我们还可以做些什么来降低噪声和尖峰。

感谢您的关注。

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、您好。 我针对您在原始 E2E 主题上发送的其他问题向您单独发送了一份 E2E 回复。 因此、我将关闭这个并保持另一个处于活动状态。 我还提醒我们的工业电机驱动团队(拥有该设计、最初回答您的是所有者的 Martin)您发送了其他查询。

    此致、
    JF