This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4513:运行时出错 TINA:"TLD pin: IN+与宏组件的任何引脚匹配。 {THS4513}(宏属性/参数)"

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734232/tina-spice-ths4513-error-when-runnint-tina-tld-pin-in-does-match-any-pin-of-the-macro-component-ths4513-macro-properties-parameters

器件型号:THS4513
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在运行所连接的电路时得到上述误差。 有人可以提供帮助吗?

谢谢、e2e.ti.com/.../THS4513.TSC