This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9773:此设计能否与用于 QC3.0的 CHY103搭配使用?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/733950/pmp9773-can-this-design-could-work-with-chy103-for-qc3-0

器件型号:PMP9773

尊敬的 TI:

此应用设计适用于 QC2.0、我是否可以将 CHY100更改为 CHY103以支持 QC3.0?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    由于不再推荐 CHY100、而 CHY103是 CHY100的后继产品、我想这没有问题。 但是、基本而言、我们不支持电源集成器件。
    此致、
    EL