This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINA 中的 sct3022kl SPICE 模型?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/733338/tina-spice-sct3022kl-spice-model-in-tina

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

美好的一天!

我希望使用 Rohm 的 sct3022kl ,他们的 Web 中有 SPICE,但我没有通过 TINA 的新宏向导使用它。

https://www.rohm.com/products/sic-power-devices/sic-mosfet/sct3022kl-product/documents

当我使用新的宏向导安装 sct3022kl spice 时,错误消息显示了一些有关".FUNC R11(I){80.66m*ASINH(I/0.56692) EXP ((TEMP-T0)/215.4)+23.87m*I*EXP((((TEMP-T0)/341.7))"的语法错误。 但我不知道为什么它无法安装。 我尝试理解这些.func、ASINH、temp 含义、但我不知道在哪里找到它们的定义。

是否可以在 TINA 中使用它们?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Oreffocaet、

    TINA-TI 不支持 ASINH 函数、但有权变措施。 如果您在该论坛上搜索、您将找到该解决方案的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    谢谢你。

    我成功安装了宏。

    但我不理解".FUNC ASINH(A) {log(A+SQRT(A*A+1)}",它看起来像一个数学公式,但.FUNC 的含义是什么?

    我搜索了 arcsinh 数学关系、有人说它是 ln (x)、而不是 log (x)、一个是"e"基、一个是"10"基、我感到困惑。

    很抱歉,我问了很多问题,但我确实尝试看到一些手动描述,但许多帮助按钮显示为空,我不知道这是 我的问题还是正确的,原始帮助是空的。 我是否需要卸载 TINA 并重新安装它?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥雷福沃阿特

    它只是一个用户定义的函数、当您在模型中使用它时、它将被调用。 由于 TINA-TI 中没有内置该文件、因此我们需要显式添加它。 在包含此函数后运行时是否会出现任何错误?

    中的值与 ln 相同。 对于 log base 10、您需要使用 log10函数(www.seas.upenn.edu/.../PSpice_ReferenceguideOrCAD.pdf)

    您如何访问 TINA-TI 的"帮助"? 因此、您知道 TINA-TI 的 INBOT 帮助是相当通用的。 有关 TINA-TI 的大多数帮助将在该论坛上找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    谢谢、我看到了 PSpice 参考指南文件。 我在其中看不到 ASINH。 那么、TINA 中的这些定义与 PSpice 中的定义相同? 我下次可以参考它吗?

    我尝试从菜单中插入宏,因为我看到一个视频说要使用它来导入其他 SPICE 宏,我记得第一次执行宏时,默认文件夹中有许多宏,我单击了几个。 然后单击属性、将出现"帮助"按钮、但并非所有内容都将显示帮助内容、我不知道所有这些内容是否都是这样、我只尝试了一些、然后我认为它们与我需要的内容无关。

    我尝试使用这个非常简单的电阻器负载电路 sct3022kl 宏进行仿真、它的仿真正常、我看不到任何故障。

    感谢您提供的指南参考、我需要非常认真地学习。