This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:模拟间歇电流脉冲?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/733198/webench-tools-simulate-intermittent-current-pulse

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否有办法在 Webench 中对间歇电流脉冲进行建模、同时从稳压器获取标称电流?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我们将在此查询中向您回复。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    请注意、您无法在 WEBENCH 上明确地对间歇电流脉冲建模。 但是、您可以在 TINA 或 PSPICE 等仿真工具中对其建模。 为此、您需要使用 WEBENCH 上的导出选项将设计导出到 TINA 或 PSPICE。

    谢谢、此致、
    阿图尔