This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV3012-Q1:TLV3012-Q1

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV3012-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/733434/tina-spice-tlv3012-q1-tlv3012-q1

器件型号:TLV3012-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV3012

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们使用 TlV3012-Q1比较 器进行功率级检测。 我们要将欠压检测功率设置为11V。 现在、我们需要0.4V 的迟滞。  我们根据图23中的数据表连接了电路。 这为我们提供了值115K 和10K、以实现0.4V 的迟滞。  

现在、我们希望比较器输出在11V 和11.4V 进行转换、 但 TINA 中的仿真电路在11.4V 进行转换。 我已附加 TINA 文件以供参考。  是否有人可以确认我们的电路正常或需要进行任何更改?

e2e.ti.com/.../sboc082a-_2D00_W-1.tsce2e.ti.com/.../tlv3012_2D00_q1.pdf

此致、

模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    要显示您打算设计的行为:
    1.分析-> DC 分析-> DC 传输特性
    2.在直流传输特性的 GUI 上,从 R1 -> V2更改“输入”
    这是因为您正在扫描 V2的输入发生器/电压变化。
    由于您使用的是通过 R4和 R5进入比较器的电阻分压器、请进行设置
    将"结束值"转换为大于11.4V 的值、例如20V。
    4.单击"启用迟滞运行"
    5.单击 OK (确定)以运行
    6.相应地调整原理图电阻器以获得所需的特性。

    Herman