This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22220:开发问题

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, PMP22220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1184536/pmp22220-development-questions

器件型号:PMP22220
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

我们 想了解   在上传到 UCD3138之前是否以及如何验证代码是否已正确编译。 我们希望最大限度地降低硬件在控制大功率器件时损坏的风险。

1.项目设置是否正确? 它只能在"ARM7器件"和优化级别设置为3的情况下构建。  它将无法 使用"UCD3138"/优化级别2 (默认设置)进行构建。
2. 除了风扇更换之外,我们还将保留 PMP22220的大部分原始设计。 源代码中的风扇控制/设置块在哪里? 在何处设置电压控制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、我从 Wilbur Shen 那里得到了完全相同的问题、我已经通过电子邮件回答了这些问题。 您来自同一家公司吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeffrey、如果你从同事那里得到了我的答案、请关闭这个 TT。