This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:PV MPPT 充电控制器/电源单元、用于为 BLE 板供电

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, TIDA-010042, TIDA-00120, LAUNCHXL-CC2640R2, MSP430F5132, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1178205/tida-010042-pv-mppt-charge-controller-power-supply-unit-to-power-ble-board

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件:CC2640R2L、 TIDA-00120、 LAUNCHXL-CC2640R2、 MSP430F5132、 BQ25798

各位专家:

你好。

客户询问。

我在密尔沃基工程学院担任高级设计、遗憾的是、我无法访问 E2E、因为我没有有效的公司电子邮件地址、并且在过去被告知通过电子邮件向 CSR 寻求帮助。

我的任务是构建具有备用电池的 PV 静态开关 PSU、为 BLE MCU 供电。 我也有几个关于这方面的问题。 我在您的站点中搜索并找到了有关您的太阳能充电控制器解决方案和参考的大量信息、对此 TIDA-010042感兴趣、并将 TIDA-00120视为另一种解决方案。 我最大的问题是我们使用的是3V 面板、可以配置为3、6或12V。 您的基准电压为12、24或48V。 我希望缩小充电控制器的尺寸、使其能够在2A 电流下提供3.3V 的输入和输出、从而为18650 3200-3700mAh 电池充电。 使用静态开关时、输出还需要为 CC2640R2L 电路供电。  

 我注意 到、TIDA-010042使用的是 MSP430系列、如果我还记得我的 LAUNCHXL-CC2640R2也使用了 MSP430系列。  由于我们的整个团队对其中的大部分内容都不熟悉、尤其是 BLE、因此我和我 都假设 CC2640R2L 需要像 MSP430这样的 MCU 来控制它。  

请提供建议。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    TIDA-010042使用 MSP430F5132、因此所有可用代码都是为 MSP430编写的。  
    看看 TIDA-010042使用的外设、我认为  CC2640R2L 也可以处理必要 的外设。  

    TIDA-010042需要4个 ADC 通道、4个 PWM (由单个计时器模块处理)、 1 个比较器输入和一些 GPIO。 唯一缺失的部分是比较器、但可以使用外部组件和 GPIO 对其进行补偿。  
    从处理和存储器的角度来看 ,CC2640R2L 也超过 了 MSP430F5132,因此我在实现与具有 CC2640R2L 的 TIDA-010042相当的系统时没有遇到任何问题。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    你好。

    客户回应。

    太棒了。 我们在学校开设的 EE 嵌入式课程利用了 MSP432开发板、因此我熟悉芯片系列。

    作为一名学生、我们并没有深入研究充电控制器/电源的设计、而这个器件对我来说是全新的。 因此、我的所有阅读和研究都讨论了12、24和48V 的"低"电压。 我需要使用4 (3、6、12)的简化因子。 我真的很喜欢使用 MPPT 控制器、因为在多云的日子、它会帮助我进行电力传输。 通过我的研究、我始终回到 TI 开发的系统、并尝试了解如何减少输入以符合我们的标准、或者至少我需要更好地查看或了解更多内容的电路/组件的哪一部分。

    请提供建议。

    请保持安全。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    通常、您必须查看此设计的电源部分、但我不确定这是如何适合您的应用的。 在 TIDA-010042中、我们使用交错降压转换器拓扑 来处理高达20A 的更高电流。 这在您的应用中是必要的吗?
    如果系统负载在几安培范围内、研究 BQ25798 ( https://www.ti.com/product/BQ25798)等电池充电器芯片也可能很有趣。
    如果需要支持具有3V 输入的3.3V 输出电压、则需要寻找降压/升压拓扑。
     

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们的设计将最大电流为120mA 的3V PV 阵列接入 MPPT 控制器、该控制器需要为18650电池提供2A 输出。 我们还需要通过控制器/电池的静态开关向 BLE 发送3V 电压。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    在本例中、我认为 TIDA-010042的交错拓扑不太适合。  
    您认为 BQ25798等单芯片解决方案是否适用?

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    你好。

    看起来不错、但缺货。 您是否有任何合适的器件?


    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    很抱歉耽误你的回答。 我在过去的两周内不在办公室。
    您可以转到 TI.com 上的电池充电器 IC 类别、并筛选所需的所有参数。
    我根据您之前在以下链接中提到的参数进行了预选:
    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html#p1152=1;1&p1153max=2;16.2&p2656max=12;40&p338=Li-Ion/Li-Polymer&p2656min=0;5&sort=p2656min;asc

    此处显示了所有符合参数的零件以及可用库存。

    我希望您能找到合适的器件。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andreas