This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00951:固件

Guru**** 2559110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/636725/ccs-tida-00951-firmware

器件型号:TIDA-00951

工具/软件:Code Composer Studio

我正在寻找 TIDA-00951TIDA-00703的固件、请。

网站上没有什么东西

谢谢

利维乌

techniumroelectronics@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liviu、您好!

    您是否可以联系地区 TI 销售联系点进行此类联系? 我可以与您共享固件。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liviu、您好!

    TIDA-00951的固件将在几天内从设计页面下载。

    此致、
    RAM