This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:需要变压器 T1和 T2的固件文件和规格、

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/639381/tida-00951-need-firmware-files-and-specs-for-transformers-t1-and-t2

器件型号:TIDA-00951

您好!

我们有一位客户要求提供此设计的变压器规格和固件文件。

可以有人帮助处理此请求吗?

谢谢、

Gabe Garza

TI 支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    请查看随附的变压器规格。 我将通过 TI 盒向您发送固件链接。

    此致、

    Rame2e.ti.com/.../750343383r00_5F00_Updated.pdfe2e.ti.com/.../750343382_2C00_Rev02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我已将固件发送到您的邮件 ID。

    此致、

    RAM