This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:WEBENCH®︎电源设计器

Guru**** 2526890 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/642342/webench-tools-webench-power-designer

主题中讨论的其他器件:UCC28C42UCC28910

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

声明是"只需输入您的输入电压、输出电压和电流规格、即可在数秒内获得符合您要求的定制电源设计"。 很抱歉、它不起作用。
 
此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    感谢您使用 Webench 工具。 Webench 上当前启用了一些交流/直流器件、但这些器件不支持您请求的输入规格。 请告诉我们您正在查看哪种拓扑以及您的详细要求(如果可能)、以便我们能够更好地为您提供支持。

    此致、
    Maqbool
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maqbool、

    我在寻找设计工具,例如具有多个高电压和低电压输出的简单推挽式拓扑。 除变压器和/或其他电感器外、所有元件都"现成"。 这些都必须是定制的、也许是此类项目中最具挑战性的部分?

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    我们目前不支持这些高压拓扑中的多个输出。 然而、该工具目前没有800V 输出设计。 作为替代方案、您可以推导单个输出、然后将其用作中间轨来推导负载点。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Gerold、您好!

    如何支持单输出高电压拓扑? 请将网页链接发送给我。

    此致

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    您可以以 UCC28910或 UCC28C42为例。 这些产品可用于生成中间轨。 您可以在这些产品文件夹中找到 WEBENCH 面板、以帮助您进行设计。

    此致、
    Gerold