This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS3836:LP3470、TPS3809或 TPS3836未加密模型

Guru**** 2519430 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS3809, LP3470, TPS3836, LM809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/639273/tina-spice-tps3836-lp3470-tps3809-or-tps3836-unencrypted-model

器件型号:TPS3836
主题中讨论的其他器件:Tina-TITPS3809LP3470LM809

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我可以询问 LP3470、TPS3809或 TPS3836未加密模型吗?

对于我的简单大功率放大器、我需要 一个"源电压正常"信号。 LT 的 IC 对此似乎过于复杂。 但 TI 提供了许多简单的固定电压"复位" IC、我可以将其与轨分压器配合使用。

遗憾的是、我找不到未加密模型在仿真中实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    有关这方面的信息、请参阅以下链接:

    e2e.ti.com/.../36943

    此致、

    Ashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    我们没有 TPS3809或 TPS3836器件的型号。 我已将 LP3470未加密模型发布到产品文件夹中、应可在几天内访问该模型。

    如果您遇到任何问题、敬请告知。

    谢谢!!

    此致、
    Mahavir Jain。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了、谢谢! 将其添加到未来的设计中。 在此项目中、我已经使用了简单的 LM809;该系列有几个模型。 借助推挽式输出、在管理多个电源 IC 中的不同输入时看起来要好得多。 遗憾的是、没有延迟控制、比如在这些更新的监控器中...和主器件复位。 TPS3836看起来很酷。