请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3836 主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 TPS3809、 LP3470、 LM809
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我可以询问 LP3470、TPS3809或 TPS3836未加密模型吗?
对于我的简单大功率放大器、我需要 一个"源电压正常"信号。 LT 的 IC 对此似乎过于复杂。 但 TI 提供了许多简单的固定电压"复位" IC、我可以将其与轨分压器配合使用。
遗憾的是、我找不到未加密模型在仿真中实现它。