This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PMP6910:PMP6910

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/641830/webench-tools-pmp6910-pmp6910

器件型号:PMP6910

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的应用是适用于通用交流输入(85-264V)的 LED 驱动器解决方案、输出范围为20-50和最大值的宽 LED VF (正向电压) LED 电流= 1.5A、即恒流拓扑。

我找到了最接近我的需求的 PMP6910、并考虑通过调整和优化此参考设计来构建我的应用。  

首先、我想调整交流/直流降压转换器块、以实现60VDC 1.5A 的输出。 然后使用 LED 驱动器 TPS92512VH 或 LM3409HV。 除此之外、还有一个用于通过 PWM 控制 LED 驱动器的 MCU。

无法在 Web Bench 上模拟设计只有适用于 UCC28600的设计计算器可用、我不确定能否优化设计以实现大于90%的效率  

这是我第一次在 LED 灯中使用 TI 解决方案 、需要一些专家支持!

先生

康尼

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、康尼、
    UCC28600的 WEBENCH 模型当前不可用、但正在使用中。 您可以预计 WEBENCH 模型将于2018年1月底推出。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您提供这些信息、我希望这些信息将于2018年1月初发布。 同时、我使用 UCC28600扩展表(clvs 104J)来定义我的设计的参数。

    有没有人能为我提供有关该工具的良好经验?  

    BR、

    康尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对计算器有具体的疑问吗?  您是否在计算器中填写了您可以发送给我的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我附上我的设计文件。 不确定的参数包括负载阶跃、由于负载阶跃而产生的最大 dVout 和满负载时的 Vbias。  我想有一个参考文件,您能为我提供 PMP6910的参考文件吗? 我的设计 非常接近 PMP6910。 请检查并提供建议!

    e2e.ti.com/.../slvc104jCDO.zip