This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28730-Q1:SPICE 库错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28730-Q1, UCC28730, UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/640154/tina-spice-ucc28730-q1-spice-library-error

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28700-Q1

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我有未加密的 ucc28730-Q1 SPICE 库。

但是、当我尝试在 TINA 或 SPICE 上仿真库时、它会显示错误处理

 按摩是“未定义的子电路:VLC 至 MINP”

请告诉我解决方案

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juntae、

    我们将对此进行研究。 解决问题后、我们将更新您。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juntae、

    与您一起使用的未加密库文件似乎不正确。 请与向您提供此未加密的.LIB 文件的人员核实。

    到目前为止,您可以尝试使用 below.e2e.ti.com/.../UCC28730_5F00_netlist.lib 上的加密库文件中的“vlc_to _minP”(和其他缺少的子电路)加密子电路定义

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我 在加密库的仿真方面遇到问题、  因此我的请求是根据 NDA #2017-02-17-66885从 Jim Denison 那里获得了未加密库。

    我在 TINA 和 SPICE 中使用链接库(加密)进行了错误按摩、如下图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法在办公室上传照片。
    我在 LTSPICE 上得到了错误按摩
    "节点太少:
    EE8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cb0bba041dd67c69ce448ea70148a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf8781ca94985777ece872e"

    TINA
    "无效器件:&CDNENCSTART.LIN:#32"

    请帮助我在我的笔记本电脑上进行仿真
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juntae、

    请给我您的电子邮件地址、我可以向您发送缺少 SPICE 的模块。

    收到模块后、请在您收到 Jim NDA 的原始未加密模型中添加(或替换)以下代码。

    添加模块后、请在 PSPICE 中验证模型(只需在 Web 上下载完整的 zip 文件、并将已发布的.lib 文件替换为您拥有的未加密.lib 文件、该文件应该会运行)


    此致、
    Arash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    这是我的电子邮件 juntae2.kim@lge.com

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我向您发送了您的网表指向的代码、该代码丢失了。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D_D1模块也缺失

    您能否提供完整版本库模型?

    请再次检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可能、请也共享 ucc28700-Q1库
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juntae、

    我上周向您发送了此模型的电子邮件、希望您的仿真现在可以正常运行。

    此致、

    Arash