This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA170:SPICE 模型存在 VEE 问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/646056/tina-spice-opa170-spice-model-having-a-problem-with-vee

器件型号:OPA170
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我最近下载了 OPA170的 Spice 模型、用于 Altium CircuitStudio 仿真。  在 处理 VEE 时、模型会导致仿真崩溃。  VEE 是负值、0还是正值无关紧要。

我正在尝试模拟使用+14和-14V 电源轨的电路。

显示两个错误的仿真运行:

[错误]

仿真

XSpice

错误:未知变量增益\xiq

上午8:36:25

2017年11月29日

28.

[错误]

仿真

XSpice

错误:无法评估 G1\xiq-\xu1的器件方程

上午8:36:25

2017年11月29日

29.

 

网表 文件中此模型的两个结尾处的错误:

 

subckt VCCS_LIM_IQ VC++ VC-IOUT+ IOUT-

.param 增益= 0.001

*。param 增益= 1e-3

G1 IOUT+ IOUT- Value={if (((V (VC+、VC-)<=0)、0、GAIN*V (VC+、VC-))}

结束 VCCS_LIM_IQ

此子电路由顶级 OPA170子电路调用两次:

XIQ+ VIMON 中 VCC 中 VCCS_LIM_IQ

XIq - MID VIMON VEE MID VCCS_LIM_IQ

 

 

我的 XSpice 技能非常生锈、我怀疑这里的语法存在某种问题。  

有什么建议吗?

是否有其他用户尝试使用 CircuitStudio 模拟运算放大器?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    我建议在 TINA-TI 中尝试此方法。 这是 TI 提供的免费仿真器、我们提供了一个很好的视频培训系列、您可以在初次使用 TINA-TI 时使用该系列。 这应处理任何不兼容问题、如您可能面临的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个伟大的理论,除了:
    1) 1)我已经在 Altium 中获得了电路的其余部分。 我最终需要对大约150个组件进行仿真。
    2) 2) OPA170不在我的 TINA-TI 版本中。 我必须更新。 我显然是在2012年安装的。

    谢谢、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    您无需将 OPA170内置于 TINA-TI 工具中。 如果您转到产品文件夹、只需单击 TINA-TI 参考设计(在"工具和软件"选项卡下)、它就会直接在 TINA-TI 中打开。 然后、您可以将其复制并粘贴到新设计中。

    此外、最好升级到最新版本的 TINA-TI、因为我们自2012年以来已经进行了重大改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我了解了为什么我不想使用旧的 TINA-TI 封装进行更新。

    我无法安装最新的下载。  每次我尝试它时、都会运行5个或6个不同的文件、这些文件"访问被拒绝"、所有这些文件都位于 Tina-TI 子文件夹中。 然后安装将会放弃、我返回到方形1。  

    我已卸载旧程序(在我卸载之前也发生了失败)。

    我重新启动了我的计算机,并尝试在没有其他应用程序运行的情况下进行安装(以缓解所有 IT 神)。

    我使用的是所有安装默认值。

    我已确保系统上的任何位置都没有旧的 Tina 文件夹。  如果名称不是以 Tina 开头、则表示我已接通。  

    我不会每次都有相同的文件失败、但它总是以功能传输错误结束

    我现在正在发明、如果 myTI 允许、我将找到另一个论坛。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    我已就安装问题与该工具的开发人员联系。 我会尽快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    开发人员建议在管理模式下运行安装应用程序:右键单击安装程序,然后选择以 admin 身份运行...

    他们还建议在安装程序运行时关闭病毒检查程序。 它也可能有所帮助。