This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:RL 电路的瞬态分析

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/641881/tina-spice-transient-analysis-for-rl-circuit

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想使用 TINA-TI 来仿真一个串联 RL 电路并获得峰值和过零电压瞬间的电流响应。 如何在不添加电流表的情况下获得电流波形?  

以及如何获取峰值和过零瞬时的电流波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khaled、

    使用 Ampmeter 是我唯一知道的方法。

    在第二个问题上、我不太明白。 我假设您正在询问如何从波形中获取峰值和过零值。如果这是您的问题、您可以使用波形查看器中的光标来获取该值。 在顶部菜单中、有带"A"符号的红色叉号以及带"B"符号的蓝色叉号。 它们是光标。

    Herman

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、
    我不知道如何做到这一点。 它是关于绘制两个过压过零时间点的电流响应、而峰值电压是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RL.TSC

    您好 Khaled、

    很抱歉、但我真的不理解您的问题。 您可以尝试将您的问题重新表述给我吗? (例如、使用不同的词汇)、或者您是否可以尝试为我画一张图片、以便我了解您所说的"过零"电压等意思?

    我现在猜测您所问的可能是 RL 电路的单位阶跃响应(例如,当我们第一次关闭开关时的 RL 电路响应,相当于单位阶跃响应 u (t)))。 因此、我附加了 TINA 文件、您可以使用该文件来响应 RL 电路的单位阶跃。  

    如果我没有回答您的问题、请再次尝试为我绘制图片或尝试使用不同的词汇、以便我知道您的意思。

    此致、

    Herman