This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01485:有关设计的几个问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/643183/tida-01485-several-questions-about-design

主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP430F5132

您好!

我的 PCB 是为教育目的而构建的、但我还无法使其正常工作。 我有几个问题。

(1)在原理图的第4页(共5页)中、SL_C 显示连接到 B 相 MOSFET 电源块旁边的 C18。 这是正确的还是应该连接到 SL_B?

(2)我对原理图上有关是否应安装某些部件的注释有些困惑。 例如、表1中三相栅极驱动器下方的所有注意事项以及表3中有关 R17和 R18的注意事项。 我只是想"按原样"使用 PCB 设计和 MSP430固件代码、目前我不太清楚需要安装什么。

(3)我不熟悉 MSP430。 如果是 MSP430微控制器、那么 MSP430F5132是否有一个特定的特性使得它比所有其他变体更有利于这个设计? 我正在考虑在 PCB 工作后将该程序移植到 Energia、作为一项学习练习。 似乎只有少数 MSP430微控制器可与 Energia Launchpad 兼容。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已在本设计的作者中进行了循环、以提供指导。 他们应尽快作出回应。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在另一个 E2E 主题 中回答了相同的问题:#2372962

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    哇、非常感谢快速响应和链接上述重复线程。 我将关闭此主题、因为您已经在另一个主题中提供了指导。

    此致、

    James

    MSP 客户应用