请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:Energia、 MSP430F5132您好!
我的 PCB 是为教育目的而构建的、但我还无法使其正常工作。 我有几个问题。
(1)在原理图的第4页(共5页)中、SL_C 显示连接到 B 相 MOSFET 电源块旁边的 C18。 这是正确的还是应该连接到 SL_B?
(2)我对原理图上有关是否应安装某些部件的注释有些困惑。 例如、表1中三相栅极驱动器下方的所有注意事项以及表3中有关 R17和 R18的注意事项。 我只是想"按原样"使用 PCB 设计和 MSP430固件代码、目前我不太清楚需要安装什么。
(3)我不熟悉 MSP430。 如果是 MSP430微控制器、那么 MSP430F5132是否有一个特定的特性使得它比所有其他变体更有利于这个设计? 我正在考虑在 PCB 工作后将该程序移植到 Energia、作为一项学习练习。 似乎只有少数 MSP430微控制器可与 Energia Launchpad 兼容。
谢谢、